This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:输入和输出滤波器(毛刺脉冲)

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7241M, ISO1050, ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/631666/iso7731-input-and-output-filter-glitch

器件型号:ISO7731
主题中讨论的其他器件:ISO7241MISO1050

您好!

我们在较旧的项目中使用了 ISO1050和 ISO7241M。 由于可能存在毛刺脉冲、我们必须在隔离器的输入端应用 RC 低通滤波器(请参阅 slla284第6页)。
现在、我们希望在新设计中使用 ISO7731D。 是否有任何信息或应用需要在该器件的输入端使用此类 RC 滤波器?
是否有关于此主题的所有隔离器系列的信息? (例如"对于此产品以及此系列或器件、您需要此或该产品")。 我知道 slla284a 文档。 但 ISO77xx 系列缺失(第7页)。

我们非常感谢您对这一"干扰"主题的澄清。

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    由于 ISO7731可在高达100Mbps 的数据速率下运行、因此不能引入毛刺脉冲滤波器、因为它会限制数据速率并增加 ISO7731的传播延迟。 因此、根据应用的输入噪声级别、可能需要在输入端使用 RC 滤波器。 请注意、ISO7731是我们最新的数字隔离器之一、具有开/关键控架构、可抗外部噪声。

    ISO77xx 系列的器件满足大多数数字隔离器应用的要求、因此我建议您的应用也使用 ISO7731。 谢谢

    此致、
    Koteshwar Rao