This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:有关四倍压的绝对最大额定值(&quot);输入电压四倍压(&quot);

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/630391/iso7840-absolute-maximum-ratings-about-input-voltage

器件型号:ISO7840

大家好

如果我们问 ISO7840、您会介意吗?

绝对最大额定值的输入电压为 VCCx + 0.5V。
如果 电压施加 到  不带 VCC1电源的 INx (无电源)、则超出绝对最大额定值。

这是否意味着存在内部保护二极管?
我们认识 到该值(15mA)是转向二极管(保护二极管)的最大持续电流。
因此、 如果我们在 INx 上设置输入电阻1K~5k Ω 以限制转向二极管的电流、 当 电压施加 到 没有 VCC1电源(无电源)的 INx 时、
INx 不会因输入电压而损坏、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hirotaka Matumoto:

    我们将查看您的查询、并很快返回给您。

    谢谢、

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高于和低于电源轨0.5V 的限值意味着存在 ESD 二极管。 但是、二极管电流没有指定的限制(即15mA 的输出电流、该电流流经专为该电流而设计的输出晶体管)。

    µA 要确保安全、必须将电流限制为10 μ A 或类似的电流、并且必须确保 VCC1不会向上浮动、从而为芯片供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto、

    只要您的输入信号不超过5V、ISO7840就可以了。 将电阻器与器件的输入引脚串联并不是标准设置、但如果您怀疑输入信号偶尔超过5V、则可以限制电流。 对于一个串联电阻值、我将超过1k、并且一定要确保电阻不会影响信号速度。