This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式高侧驱动器建议

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, TPSI3050-Q1, INA381
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1174718/isolated-high-side-driver-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPSI3052-Q1TPSI3050-Q1INA381

大家好、团队、

我们正在寻找具有集成隔离电源(直流/直流转换器)且符合汽车标准的1200V NMOS 隔离式高侧驱动器。

请建议符合上述要求的任何器件。 这会很有帮助

请告诉我更多详细信息。

谢谢、

Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajasri、

    我们目前正准备感恩节假期、但我们将能够进行回顾、并在周末后根据我们的建议返回给您。

    同时、您可以通过查看我们的隔离式栅极驱动器产品系列来过滤您所需的器件:
    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html 

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!  

    非常感谢您提出这些问题。 目前、我们有两款符合您要求的新型 TI 器件。 TPSI3050-Q1 (10V 栅极驱动强度)和 TPSI3052-Q1 (15V 栅极驱动强度)。 这两款器件使用单个隔离栅集成了偏置电源和隔离式驱动器。  您可以访问我们的固态继电器(SSR)页面、网址 为 https://www.ti.com/power-management/power-switches/solid-state-relays/overview.html 、了解有关这些器件的更多信息。 这些器件具有浮动次级侧驱动器、允许用于高侧或低侧驱动器。  

    虽然这些器件用于低开关频率或静态开关、但可实现高达100kHz 的最大开关频率、具体取决于所用 FET 的栅极电荷。 只要您的开关频率低于100kHz、这可能非常适合您的解决方案。  

    请告诉我们这是否能解答您的所有问题。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Francisco Lauzurique、

    感谢您的回答和推荐的器件。 我们将研究它们、看看我们是否可以用于我们的应用。
    实际上、我们正在寻找符合汽车标准的隔离式12V/15V 输入直流/直流转换器、以在高侧驱动1700V SiC MOSFET。 您能不能建议器件。 这会很有帮助。

    如有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Francisco Lauzurique、

    您能否发送任何具有隔离式直流/直流电源和隔离式栅极驱动器的参考设计、以驱动高侧 N 沟道 MOSFET? 这将对我们的设计有所帮助。

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!  

    我们有一些参考设计展示了如何配置器件。 本质上、您可以将该器件视为具有浮动次级侧的驱动器。 该器件的次级侧可浮动高达1.4kV。 下图可为您提供更直观的展示、以便更好地理解。 值得一提的是、开关频率的限制最大值为100kHz。  

    由于您使用的是 SiC FET、因此我建议使用具有15V 栅极驱动电压的 TPSI3052-Q1、以便为功率 FET 实现尽可能低的 Rdson。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-050059 (过流和过热保护)

    https://www.ti.com/tool/TIDA-050058 (零交叉开关)

    请告诉我们这是否能解答您的问题。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你,弗朗西斯科,

    正如我在前一封邮件中所问的、您能否建议使用隔离式直流/直流电源进行高侧驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!  

    以确保我们位于同一页面。 TPSI305x-Q1器件集成了隔离式驱动器和偏置电源。 基本上、该器件为栅极驱动器生成偏置电源。

    但是、如果您需要专用的隔离式直流/直流电源、我会将您与隔离式直流/直流电源专家联系、以获得更多帮助。  

    尊敬 的 Jonathan Wong、您能为 Tejasri 提供隔离式直流/直流电源方面的帮助。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francisco、

    我们正在寻找专用的隔离式直流/直流电源。 建议我这样做。
    我想通过邮件联系、了解更多 
    详细信息。 您能否共享您的邮件 ID。

    我的邮件 ID: yadalatejasri@tataelxsi.co.in

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!

    我们提供了有关12V 输入电压隔离式集成偏置的信息。 请联系您当地的 TI 现场应用工程师(FAE)、以便我们可以与您共享此信息。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我们没有有关 TI 现场应用工程师(FAE)的联系信息。 您能否提供联系详情、以便我们进行联系。

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!

    我已通过电子邮件与您联系。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francisco、

    我尝试对 IC (TPSI3050-Q1 (10V 栅极驱动强度)和 TPSI3052-Q1 (15V 栅极驱动强度)进行仿真。  但低于误差。 您能否帮助纠正错误、您能否建议具有相同规格的任何其他类似器件。 这将非常有帮助。

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!  

    由于这个问题还有另一个 E2E、我将继续并关闭这个 E2E。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1179094/tpsi3050-q1-pspice-simulation-error

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francisco、

    在同一应用中、我们将感应流经反激式 SMPS 中使用的分流电阻器的过流。 您能不能建议将任何运算放大器用作具有锁存功能的感应放大器和比较器。  
    特性:
    通过汽车认证
    成本尽可能低

    请告诉我更多详细信息。

    谢谢、
    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐! 我们的一位专家将在节假日后回到办公室并回答您的问题。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejasri、

    以下 满足您列出的电气标准(比较器锁存/非锁存选项、汽车)的所有电流感应放大器的链接。

    INA381是最实惠的产品,但欢迎您浏览其它产品。

    此致、Guang