This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7730:ISO773x 爬电

Guru**** 2547490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/621581/iso7730-iso773x-creepage

器件型号:ISO7730

你(们)好。

我的客户希望使用此隔离器。
它们希望在450Vrms 下需要大于9mm 的爬电距离。
不过、它可以清除450Vrms 的电压、但建议布局中的爬电距离短于9mm。

如果您的方式好、您会告诉我建议吗?
我查看了"数字隔离器设计指南"、它是否只是此处列出的方式?

此致
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    器件可实现的最大爬电距离将受器件封装尺寸的限制。
    我们的 ISO78xx 器件系列采用2种具有不同爬电距离/间隙的封装
    (DW > 8mm 且 DWW > 14.5mm)。 有关更多详细信息、请参阅数据表"绝缘特性"中的第6.6节。
    www.ti.com/.../iso7830.pdf

    如果需要大于9mm 的爬电距离、我建议使用 ISO7830DWW 器件

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    感谢您的建议。
    但我的客户希望继续使用 DW PKG、因为如果它更大、它将变得昂贵。
    如果我的客户希望选择 DW、因为它无法保留空间、您有什么好方法?
    示例 PKG 下的制造槽(制造爬电)
    如果有产品可以以相同的价格推荐、请告知我。

    此致。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    我了解客户的问题。 让我尝试使用图表进行解释。

    隔离器的第一侧和第二侧之间的爬电距离可以通过2条路径、如图所示。
    1) IC 表面->封装材料(对于特定封装尺寸、爬电距离>8mm 固定)
    2)电路板表面-> PCB 材料(可通过电路板上的陷波/切割将尺寸提高到> 9mm)

    不同材料的电气击穿可使用称为比较跟踪指数(CTI)的参数定义。
    用于数字隔离器的封装材料属于最高 CTI 材料组(CTI-1)。
    通常、PCB 材料属于 CTI-2类、强度低于 CTI-1材料组。 电路板上存在污垢颗粒会进一步降低此额定值。  

    通过 CTI-1材料的爬电距离比通过 CTI-2材料的相同爬电距离强得多。 因此、如下图所示、如果 PCB 材料是最弱的路径(通常是这种情况)、则电路板上的切口将增大 PCB 材料的爬电距离、并有助于确定终端系统的额定值。

    请注意、爬电距离仍然是相同的8mm、但现在它通过封装材料、在表面电气击穿方面比 PCB 材料强得多。 这仍然有助于增强有效的电气击穿电压。

    您能否检查并告知我客户电路板上是否需要大于9mm 的爬电距离、或者客户是否需要通过器件封装的爬电距离?

    此致、
    Anand Reghunathan