This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:应用手册

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/620815/iso1212-application-note

器件型号:ISO1212

尊敬的先生  

我看到 ISO1212应用手册具有下图

我是否可以知道 传统解决方案为什么具有 84.1°C? 组件导致此温度的原因是什么??

竞争对手的解决方案是 ISO1I811T?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    传统解决方案使用基本电流限制、可为32V 输入消耗接近12mA 的电流。 对于八个通道、这会导致3W 的功率损耗。 这种过度的功率耗散会导致电路板温度升高。

    您可以通过 anantkamath@ti.com 联系我吗? 我可以提供有关我们的测试设置和使用的竞争器件的更多详细信息。

    Rgds、

    ANANT