This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:建议阅读应用手册 SLLA368A

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/617971/isow7841-recommendation-to-read-application-note-slla368a

器件型号:ISOW7841

我要感谢 应用手册 SLLA368A 中有关 ISOW 器件的作者 Anand Reghunathan、Koteshwar Rao 和 Anant Kamath。

我发现其中的建议和对其有效性的解释非常有帮助、我认为使用此器件系列的每个人都将受益于这些信息的提供。

干得不错、模型应用手册!

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的反馈:-)
    如果需要我们方面的任何澄清或支持、请务必告知我们。

    此致、
    Anand Reghunathan