This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721DEVM:需要 EMI 测试报告

Guru**** 2895560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/617708/iso7721devm-emi-test-report-needed

器件型号:ISO7721DEVM

您好!

ISO7x 产品是否提供了一些辐射和传导发射测试报告、因为我在商业网站上找不到这种报告。 我的客户对 EMI 性能感兴趣。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我们已根据 CISPR22和 CISPR25标准对数字隔离器进行了发射测试。 对于这两种测试、数字隔离器几乎显示了本底噪声。 对于 CISPR22、天线距离 DUT 10m、距离 DUT 1m。对于 CISPR25、天线距离 DUT 1m。 频率扫描范围为30MHz 至1GHz。

    如果客户正在寻找 CISPR22和 CISPR25以外的标准、请告知我们。 此外、请告诉我们客户关注传导发射的标准、我们可以进行讨论。

    此致
    Tejas