This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:如何为 ISO1176设计合适的焊盘

Guru**** 2917990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/617691/iso1176-how-to-design-the-right-solder-pad-for-iso1176

器件型号:ISO1176

在 ISO1176的数据表中、建议使用两种焊盘、如下所示。  在哪些情况下使用它们?  我应该选择哪一个? 我的隔离电压为1.5kV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、焊盘很长(2mm)、以便在放置芯片时具有容差。 这会导致焊盘之间的距离为7.3mm。 但是、如果您使用的安全标准要求距离超过8mm、则使用"HV"选项、这会使焊盘更短、并且在放置芯片时要求更高的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该长度是否与隔离效应相关? “HV”是指“高压”吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。