This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FIT/MTBF 图

Guru**** 2551750 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/617278/fit-mtbf-figure

主题中讨论的其他器件:AMC1200-Q1

尊敬的先生/女士:

我想了解以下器件的 FIT/MTBF 数字:

器件型号 OEM 说明
ISO1050DW 应用工程师 隔离式 CAN 总线收发器
ISO3080DW 应用工程师 隔离式 RS422/RS485收发器
AMC1200TDWVRQ1 应用工程师 AMC1200-Q1全差分隔离放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    感谢您的发帖、我们将关注您的请求、并将很快向您提供相关数据。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    以下是 MTBF (以小时为单位):
    ISO3080DW:1.67e9
    ISO1050DW:1.59E+09

    我将要求您在精密放大器论坛中发布有关 AMC1200TDWVRQ1 MTBF 数据的问题。

    Reagards
    Tejas