This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:直流输入运行

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/617033/isow7840-dc-input-operation

器件型号:ISOW7840

您好!

 当数字隔离器的输入信号为直流电时、您能告诉我输出信号吗?
我们是否可以使用表3函数表来表示直流输入电平?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、表3还介绍了直流电平。 没有最小频率(请参阅第7.3节)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    是的、正如 Clemen 提到的、数字隔离器可用于直流输入、并且没有最低频率。


    此致
    Tejas