This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:您能帮您检查 ISO3080的原理图吗?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/615781/iso3080-could-you-kindly-help-to-check-the-schematic-of-iso3080

器件型号:ISO3080

降级:

 您能帮您检查 ISO3080的原理图吗?

有什么问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian Wu、

    原理图对我来说很好、只是有一些问题/建议、
    1) 1)使用 C9电容器有什么具体意义?
    2) 2)此外、串联电阻 R2和 R3似乎有点高。

    请告诉我您的想法、

    此致
    Tejas