This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:通道间隔离?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, TCAN1042H, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/615580/isow7842-channel-to-channel-isolation

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:ISOW7821TCAN1042H

大家好、

客户希望具有两个通道到通道隔离 CAN 总线。

目前、我们向 客户推荐两套 ISOW7821 + TCAN1042H。 但成本对客户而言并不是很有吸引力。

简单来说、ISOW7842是否提供通道间隔离?

那么、我们可以提出一个 ISOW7842 + 两个 TCAN1042H 呢?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    感谢您与我们联系。

    ISOW7842没有通道间隔离。

    请通过电子邮件分享有关该项目的更多详细信息、我们可以讨论是否可以提供替代解决方案。

    此致
    Tejas