This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241M:器件上的 UL 标记?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/615465/iso7241m-ul-marking-on-part

器件型号:ISO7241M

针对 PN 上的保险商实验室的 E 文件末尾:ISO7241MDWR 指示器件应物理标记为反向 UR 以进行 UL 组件标记。

我注意到组件上没有 UL 标记。 应该有吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UL 和其他认证机构允许将标记放置在最小的装运容器上、前提是由于小尺寸限制而无法直接放置在组件上。 我们在这些产品的包装材料上放置了认证标记。 UL 和其他机构每年都会对我们的生产设施进行多次检查、以确保我们符合这些要求。 因此、我们满怀信心地使用德州仪器产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Saleem!