This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:有关不同标准规格的一些问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/615372/iso7742-some-question-about-different-stander-specification

器件型号:ISO7742

您好!  

我们计划使用 ISO7742DBQ 并尝试了解不同安全标准下的一些规格。 但根据一些网络搜索、很遗憾、我无法得到一个很好的答案来说明这些问题。 因此、请提供帮助吗? 详情如下:

1、数据表显示、Viotm 为3600Vpk、这个3600Vpk 的波形是什么? 它是指定周期内的直流3600V 吗? 还是峰值电压为3600V 的脉冲(例如正弦波)?

2、关于 Viso 的同样问题。 2500Vrms 是直流波形还是交流电? 还是同时应用于这两者?

3、对于 CSA 和 CQC、最大工作电压不同、一个为370Vrms、另一个为250Vrms。 如何理解这种差异? 它们为什么不同? 这是因为指定的 CSA 和 CQC 是不同的吗?

谢谢、

此致

岩石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    我的回答如下:

    1. 测试是使用峰值电压为3600V 的正弦波脉冲进行的。请注意、我们的高压直流性能甚至 优于交流性能、因此如果您的应用需要直流电压、这不是问题。

    2.与上述相同的答案。 我们使用2500 Vrms 正弦波执行测试。

    3. CSA 和 CQC 认证指的是特定的终端设备标准。 这些标准还有其他要求和注意事项、例如爬电、间隙、CTI、污染等级、海拔、 等等 CSA 和 CQC 测试之间的一个主要区别是海拔高度;CSA 测试假设最大海拔为2000米、CQC 测试假设最大海拔为5000米。

    我希望这澄清了情况。