This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:高频抗噪性能

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/614927/iso7740-noise-immunity-at-high-frequency

器件型号:ISO7740

可能涉及的对象

我们的客户担心高频辐射和传导噪声会导致数字隔离器出现故障。

对于运算放大器、参数指定为 EMIRR、这是当今高频抗噪性能。

对于数字隔离器,是否有与 EMIRR 类似的参数?
如果没有,您是否可以提供任何抗噪数据?

请您回复。
谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与抗扰度相关的参数是 CMTI (共模瞬态抗扰度)。
    但是、该规范涉及 GND1中相对于 GND2的抗噪性。 ISO7740可以处理100kV/us (典型值)的共模瞬变。

    由于辐射发射和传导发射是系统级规格、因此我们不在数据表中指定它们。
    但是、我们使用 EVM 根据 IEC61000-4-3标准对 ISO7740进行了辐射抗扰度测试、并观察到它通过距离 DUT (4级) 1m 处的天线达到30V/m。

    因为这些测试结果将在很大程度上取决于系统。 您能否告诉我正在执行哪些测试、预期会执行哪些测试、如果可能、还会提供有关终端设备或应用的一些详细信息?
    谢谢你。

    此致、
     Tejas