This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1 PSPICE 仿真错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, TPSI3050-Q1, TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1179094/tpsi3050-q1-pspice-simulation-error

主题中讨论的其他器件:TPSI3052-Q1TPSI3050-Q1TPSI3052

我尝试对 IC (TPSI3050-Q1 (10V 栅极驱动强度)和 TPSI3052-Q1 (15V 栅极驱动强度)进行仿真。  但低于误差。 您能否帮助纠正错误、您能否建议具有相同规格的任何其他类似器件。 这将非常有帮助。

谢谢、

Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!  

    非常感谢您向我们提出这些问题。  

    可以通过将这些缺失的组件添加到 LTSpice 库来解决此错误消息。 但是、我强烈建议使用 PSpice 进行 TI 仿真。 此仿真器工具来自 Cadence 库、附带预装的库、可反映许多 TI 组件。 实际上、TPSI3050-Q1可能已经预先安装在库中、并且只需搜索和放置组件即可。 该仿真器非常易于使用、我们提供了多个教程视频、可帮助您应对任何挑战。

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 

    请告诉我们这是否能解答您的问题。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    您能否向我们发送缺失部件的信息、以便我们可以在 LTSPICE 中进行仿真。

    谢谢、
    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

     如果可用、您能否共享 TPSI3052-Q1的未加密 LTSPICE 模型。 这将有助于进行仿真。

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!  

    遗憾的是、我们不支持 LTSPICE。 我们器件的在线模型未加密、可以将其读取到 LTSPICE 中。 我相信 LTSPICE 提供了一些在线文档来帮助导入这些模型。 缺少的部分是需要添加到库中的库组件。  

    我使用 PSpice for TI 运行了仿真、很容易获得结果。 我建议从以下链接下载并尝试仿真。  

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francisco、

    感谢您的建议。
    我已经下载了 pspice 并尝试了仿真。
    获取错误: 错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_UPRIM_UMODE_U134的接口节点数不正确。 以相同的方式出现多个错误...
    连接连接的电路。 请告诉我如何解决此问题。 如果可能、请向我们发送仿真文件。 这将会有所帮助、因为我们在电路中使用该器件。

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francisco、

    感谢您的建议。
    我已经下载了 pspice 并尝试了仿真。
    获取错误: 错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_UPRIM_UMODE_U134的接口节点数不正确。 以相同的方式出现多个错误...
    连接连接的电路。 请告诉我如何解决此问题。 如果可能、请向我们发送仿真文件。 这将会有所帮助、因为我们在电路中使用该器件。

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐! 我们的一位专家将在节假日后回到办公室并回答您的问题。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!

    我将于明天(1/5)在这里提供更新、请稍候。

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!

    以下压缩的项目适用于我。  e2e.ti.com/.../e2e_2D00_suma_2D00_3052.zip

    确保您参考的是 TPSI3052-Q1的以下库。  e2e.ti.com/.../slvmdv1b.zip

    以下项的设置:

    确保库中只有 nom.lib 和 tpsi3052/lib 文件:  

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!

    您是否尝试使用了提供的项目文件、是否可以确认仿真设置相同? 多个"接口节点数不正确"错误可能是由于库文件冲突所致、您能否在仿真设置下共享配置文件的屏幕截图?

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

     

    请找到我随附的库文件屏幕截图。
    如果可能、我们能否通过简短的电话或会议来解决此问题、因为我们需要在项目时间表即将到来时尽快解决此问题。
    请做不必要的事。

     

     

     谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!

    我发送了一条私人消息来设置会议。

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    我的邮件 ID: yadalatejasri@tataelxsi.co.in
    Suma 邮件 ID: suma.d@tataelxsi.co.in

    我们的时区是 IST (印度标准时间)-(GMT+5:30)。 请尝试安排明天的会议。 (09-01-2023)。 这会很有帮助。


    谢谢、
    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasra、您好!

    我想我看到问题是什么。 激励类别应为空:

    库文件应在"库"类别下:

    进入配置文件>库

    1. 删除了"nom_pspti.lib"
    2. 解压缩此处所附的"slvmdv1b.zip": e2e.ti.com/.../4405.slvmdv1b.zip
    3. 浏览\...\slvmdv1b\release\以查找"tpsi3052/lib"文件并选择"Add to Design"

    步骤2:

    步骤3:

    应如下所示:

    如果可以、请告诉我。 我已在 此处下载 Suma 的.DSN 文件 并成功模拟了电路。

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我按照您的步骤完成了该过程。


    第3步(浏览\...\slvmdv1b\release\以查找"tpsi3052/lib"文件并选择"Add to Design")

    我们无法如您所示看到该文件、我们看到的 SPICE 库文件如下所示。



    请对此进行评论。

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    非常感谢您的支持。 现在、我们能够在 pspice 中进行仿真、而不会出现错误。

    是否可以在 LTSPICE 中运行相同的 IC 而不会出现错误、因为我们在 LTSPICE 中仿真整个电路。

    下面是 LTSPICE 中出现的错误。

    如果您支持在 LTSPICE 中解决此问题、这将非常有用。

    谢谢、

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejasri、您好!

    TI 不支持在 LTSpice 中进行仿真。 这些模型是为 TI 的 PSpice 创建的并通过 PSpice 验证的:

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师