This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:如何为多个隔离式驱动器供电

Guru**** 2872130 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3080, ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1181579/iso3080-how-to-power-multiple-isolated-drivers

器件型号:ISO3080
主题中讨论的其他器件: ISO1412

我正在设计具有5个输出的 RS-485分离器。 要求是、如果其中一个输出与市电电压接触、它可能会熔断、但其他输出不应受到影响。 换言之、连接到4个其他输出的设备不应受到一个接触电源电压的输出的损害。

我正在使用隔离式 RS-485驱动器、但我想知道为5个驱动器的输出侧供电的最佳方法是什么。 他们可以共享电源吗? 如果电源电压进入一个驱动器的输出数据线路、我认为它很可能会烧毁输出侧电源轨并从所有其他驱动器中取出。

为多个隔离式 IC 供电似乎是一个常见问题。 我真的只需要5个隔离式开关转换器吗? 这似乎是最昂贵/最复杂的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    感谢您的联系。  

    [引用 userid="547626" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1181579/iso3080-how-to-power-multiple-isolated-drivers "]我真的只需要5个隔离式开关转换器吗?[/quot]

    您可以使用一 个具有多个输出绕组的隔离式电源为多个器件提供隔离式电源。  

    [引用 userid="547626" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1181579/iso3080-how-to-power-multiple-isolated-drivers "]要求是,如果其中一个输出与电源电压接触

    在本陈述中、您指的是哪个电压? 您是指为器件供电的电源电压、还是指不同的电压?

    [引用 userid="547626" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1181579/iso3080-how-to-power-multiple-isolated-drivers ]换句话说、连接到其他4个输出的设备不应受到一个输出接触电源电压的影响。

    所有5个输出是否都连接到同一总线?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我正在跟进、看看您是否对本次讨论有任何更新。 如果您的问题仍未得到解决、您能否共享请求的信息以最好地回答问题?

    通过说"输出"、我假设您指的是 RS-485总线。 请注意、RS-485总线是双向总线、而不仅仅是输出。

    通过说明市电电压、如果您的意思是交流电压(110V 或230V)下降到 RS-485总线上、则 ISO3080将能够承受市电电压、因为这是任何典型 RS-485总线都能处理的高得多的连续电压。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的跟进。 我找到了 TI 白皮书 TIDA-060027 、其中显示了 PTC + SIDAC 解决方案。 它似乎会限制与 RS-485总线接触的任何120VAC 电源电压。 对于此解决方案、我认为我不需要隔离式 RS-485缓冲器。

    该项目是为了构建 AES3分离器、这就是我讨论输出的原因。 据我所知、AES3接收器不会将信息发送回 AES3发送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的更新。

    是的、PTC + SIDAC 是 RS-485总线防止持续高电压的一种方式。 如果这适用于您的应用、则您可以选择此解决方案。

    我还想为您之前关于将 RS-485总线拆分为5个节点的问题添加一些输入。 如果您要使用一条 RS-485总线并将其连接到5个隔离式 RS-485器件、则所有这些总线都将相互隔离、并且一条总线上的高电压事件不会影响其他总线。 我们最新的隔离式 RS-485收发器、如 ISO1412、可提供高工作电压、从而保护总线免受更高电压的影响。

    请查看上述两个选项、并选择最符合您要求的选项。 我将继续将此帖子标记为"已关闭"、如果您有任何其他问题、请随时联系我们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao