This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:主机检测到的 USB 器件电流消耗

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1186972/isousb211-usb-device-current-consumption-seen-by-host

器件型号:ISOUSB211

尊敬的 TI:

当 USB 设备通过 ISOUSB211连接到计算机时、主机在 USB 设备枚举期间看到的 VBUS 电流消耗是多少?

谢谢、

Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    感谢您的联系。

    电流消耗取决于多种因素和实际实施、例如、如果在主机或器件上使用 ISOUSB211、如果器件是自供电或总线供电、则器件是 FS 或 HS 器件等。 我将提供一个示例用例、并告诉您 VBUS 上的预期电流消耗。

    让我们考虑 ISOUSB211数据表图10-2中的用例、其中 ISOUSB 与自供电设备配合使用。 让我们还假设器件是一个 FS 器件。 在这种情况下、USB 端口上 VBUS 引脚的总电流将是 FS 模式下 VBUS1和 V1P8V1的电流之和。 该电流将根据其正在发送、接收或空闲状态持续变化、范围为7.4mA 至15.3mA、如数据表中所述(忽略 V1P8V1的电流0.55mA)。

    在相同条件下、如果器件是 HS 器件、则 USB 端口上 VBUS 引脚的总电流将是 HS 模式下 VBUS1和 V1P8V1的电流之和。 该电流也可能会根据其正在发送、接收或空闲状态而持续变化、其范围为10.5mA 至96mA、如数据表中所述。

    如果器件由总线供电而不是自供电、则总电流还将包括流入 VBUS2和 VCC2/V1P8V2的电流。 由于将使用隔离式电源为 ISOUSB211的侧2供电、因此其效率也将在确定 USB 端口的 VBUS 引脚上可见的电流大小方面发挥作用。

    我希望上述计算能够为您提供一些有关如何为您的应用计算 ISOUSB211电流消耗的说明。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao