This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:电路板测试工具

Guru**** 2893500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1186910/isousb211-tools-for-board-testing

器件型号:ISOUSB211

尊敬的 TI:

我找到了一个非常有用的免费软件来测试基于 ISOUSB211开发的电路板。

https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview_e.html

我最初在 USB 枚举过程中遇到连接问题-计算机重新启动后连接的设备消失。  通过移除并重新连接设备建立 USB 连接后、不会出现任何问题。

USB 设备树查看器允许进行更轻松的测试

  • 安全移除
  • 重新启动设备
  • 重新启动端口

而无需重新启动计算机。

为了确保正确选择 VBUS 电容器的值(在外设侧)、由于电路板针对音频、因此对许多 USB 器件(如拇指驱动器、但主要是音频器件(USB DAC))进行了测试。

我想问这里的专家、如何在不使用昂贵工具的情况下测试基于 ISOUSB211的电路板、例如具有眼图功能的示波器或 USB 协议分析器。

谢谢、

Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    感谢您的联系。

    很高兴知道您能够将 ISOUSB211与其他免费工具结合使用并解决连接问题。
    我知道您正在寻找各种方法和方法来测试您的产品、而无需使用具有眼图功能的示波器或 USB 协议分析器等昂贵设备。 遗憾的是、我可能无法对您的答案给出最佳答案、因为我们尚未探索其他更便宜的选择。

    我们的专业知识在于测试和表征 IC、终端设备级别的测试要求可能会有所不同。 您将比我们更好地判断您的应用的关键性能参数是什么以及测试它们的最佳方式。 由于这会非常具体地针对应用、因此我恐怕没有非常好的输入供您使用。

    如果这是一种值得选择、您也可以联系外部测试机构、并按小时租用其设施、以便使用所需的设备对您的产品进行最佳测试。
    很抱歉,我没有比我在这里提出的更好的建议。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao