This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:热关断

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1186924/sn6507-thermal-shutdown

器件型号:SN6507

在 d/s 中、它解决了热关断阈值为184度、但器件的典型结温为150度。 有道理吗? 客户担心在 TJ>150度时设备可能会损坏或受伤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的联系。

    请注意、热关断是一种保护功能、可在结温超过最大额定值时保护器件。 因此、必须在工作范围之外设置热关断阈值。

    为了实现正常运行、器件应始终在其最高结温下运行、如果系统中出现故障导致结温超过其最大额定值、则热关断特性可以保护器件并避免任何损坏。 这种设备的使用不是问题、您不应该有任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao