This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:当 I2C 信号变为低电平时、二极管正向电压为0.8V

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1184251/iso1540-0-8v-diode-forward-voltage-when-i2c-signal-turn-to-low-level

器件型号:ISO1540

尊敬的团队:

我们参考了以下有关二极管功能和二极管0.8V 正向电压的链接中的常见问题解答。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757564/faq-why-is-the-logic-low-level-output-voltage-vol1-up-to-0-8v-on-side1-of-the-iso1540-iso1541-and-iso1640-iso1641-bidirectional-i2c-isolators

由于低电压不能低于0.5V、因此我们面临了一些问题。 交换 I2C 信号后、我们可以解决该问题、因为低电压可以在下降沿变为0.35V

(CPU_A-- I2C_A - ISO1540 - I2C_B - CPU_B 更改为  CPU_B - I2C_A - ISO1540 - I2C_B - CPU_A)

这里是供您参考的波形、您能不能指导我产生这种差异的原因是什么?

原始:

之后

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否详细说明 I2C 信号的交换?
    vol1将为0.8V、连接到1侧的 CPU 需要与该阈值兼容。 CPU_A 和 CPU_B 是否相同?  
    您能否分享   CPU_A 和 CPU_B 的 VOL、VIH、VIL 规格?  或者、 您也可以共享 CPU 器件型号并提及哪些引脚配置为 I2C 并连接 到 ISO1540 SIDE1。 这有助于我检查两个设备之间是否存在兼容性问题。

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    检查以查看您是否能够解决此问题。 如果问题仍然存在、请务必分享有关该问题的更多详细信息。 谢谢。

    此致

    Vikas J