This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:此器件不工作。

Guru**** 2845060 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1186400/sn6505a-q1-this-device-does-not-work

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505ASN6505B

您好!

我的设计有问题、如下所示。 变压器(750313769)引脚2处的电压将 P5V0从5V 拉至小于2V 并重新拉至2V 至5V。

我希望它在输出端为我提供5伏的恒定电压。 我得不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikenna、

    感谢您的联系。

    请注意、SN6505A 需要一个最小 VT 积为20Vµs μ m 的变压器、如 SN6505A 数据表公式(4)第9.2.2.5节中所述、而您选择的变压器750313769只有11Vµs μ m。 因此、如果与 SN6505A 配合使用、变压器将饱和、并使其无法运行、这正是您现在看到的情况。

    解决此问题的最简单方法是将 SN6505A 替换为 SN6505B、该解决方案应该可以正常工作、而不会对原理图进行任何更改。 750313769是一款变压器、适合与 SN6505B 配合使用、如 SN6505数据表表表3中列出的变压器建议(请参阅下面的快照)中所述。

    如果您只想使用 SN6505A、则可以选择750315240 (VT = 23Vµs μ s)、该器件应与 SN6505A 配合使用、而不会出现任何问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。



    此致、
    Koteshwar Rao