This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:关于铁氧体磁珠

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1187583/isow1412-about-ferrite-beads

器件型号:ISOW1412

大家好、

在数据表中 、建议使用铁氧体磁珠:BLM15EX331SN1。

您能告诉我们为什么要重新推荐此器件?

该铁氧体磁珠的目标噪声频率范围是多少?

是否有任何对其阻抗值的推荐?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    铁氧体磁珠用于抑制发射。 请参阅此应用手册、该手册也适用于 ISOW1412: 如何通过 ISOW7741满足 CISPR 32辐射发射限制(TI.com)

    BLM15EX331SN1在100MHz 至1GHz 范围内的阻抗大于330Ω Ω、这是我们要抑制的频率。

    ISOW1412 在100MHz 至1GHz 范围内需要330Ω μ A 以上才能获得最佳 的发射结果。 我建议您在 指定的频率范围内使用具有相似阻抗的相同器件或 FB。

    谢谢