This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:FDR

Guru**** 2398425 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/664815/iso7721-fdr

器件型号:ISO7721

您好!

我不熟悉 ISO7721器件、最近已将其整合到我们的设计中。 我们通过该器件运行串行 UART 接口。

不幸的是、它似乎不起作用。 我在输入引脚上看到数据、但它确实显示在输出侧。 例如、MCU TXD 中的引脚3、其中引脚6是输出。 我在引脚3上看到数据、但在引脚6上看不到数据。

电源电压在该范围内正常。 我缺少什么?

感谢您的帮助!

谢谢、

Arvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    您在引脚6和 GND2之间看到了什么? 它是恒定的高电平还是低电平、还是可能是可变的?

    Alex。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    除了 Alex 的问题、您能否在监控输出时手动应用输入来取出不工作的样片并单独测试(可能在 EVM 上)? 此规则将排除样本是否因处理或其他原因已损坏。

    您是否尝试在同一电路板上测试多个样片? 您是否看到所有这些都不起作用?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    一些健全的检查问题/意见、以添加到其他帖子中。 (根据您的描述、您好像在使用8D 封装/引脚)

    1) 1)您使用什么来为次级侧(Vcc2、GND2)生成隔离式电源? 要仔细检查您在原始帖子中提到的内容,*两个*耗材是否正常且在正常范围内?
    2) 2) Alex 在下面的评论很重要、因为如果出现问题、那么输出可以进入失效防护模式(取决于器件型号、它可以是失效防护高电平或失效防护低电平)。 换言之、它可以是静态高电平或低电平、在这种情况下不会对输入做出响应。
    3) 3)仅用于调试:如果您尝试在引脚7上发送数据、那么您是否在引脚2上看到输出? (在同一芯片上测试反向通道)
    4) 4)您是否有可共享的简化版原理图/方框图?

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    由于此主题已在没有任何活动的情况下打开、因此我将关闭此主题、前提是您的 ISO7721问题已得到解决。 如果您仍然看到问题、请回复、我们可以帮助您解决您面临的问题。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家努力提供帮助、并为更快地回应而道歉。 我们通过在 ISO 侧添加上拉电阻来解决此问题。 添加上拉电阻后、我们的接口工作正常。