大家好、
我最近有3个装置出现在我的桌子上、被描述为"无法通过 CAN 总线通信"。
这些单元经过封装、因此我首先根据参考单元测量 CANHI、CANLO、GND 和 VCC 上的 R 和 C。 我立即注意到、CAN 线路和 GND 之间的电阻以及每次发生的变化都读数低于100欧姆。
然后、我移除了灌电流以查看导致这种情况的原因-我移除了输入保护电路并再次进行测量、结果相同。
更换 ISO1050DUB 封装后、该装置再次运行。
我在第二个单元上重复了这一点、但这次只有 CANHI 和 GND 对表现出低电阻。
我已验证收发器两侧的电源电压读数为5.05V、CAN 线路由双路 CAN 总线 ESD 保护二极管和共模扼流圈保护。
这可能是什么原因、我们是否可以在设计中加入任何其他内容来防止这种情况再次发生?
出现故障的所有3个装置 [在清除标物时、标记被移除-但所有装置都是同时构建的、 因此组件可能是由同一批 ISO1050生产的同一卷带生产的],因此这可能是一个批量生产问题吗?
如果有人还想看看、我已经抽取了2个 ISO1050DUB。 如有必要、我可以提取第3个、并尝试不删除封装标记。
非常感谢。
Ryan