This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841输出电压问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/667089/isow7841-isow7841-output-voltage-problem

器件型号:ISOW7841

尊敬的 TI 团队。

自 ISOW7841设计以来、输出电压存在问题。

使用的规格如下所示。 (仅不使用电力线/数据线。)

输入电压:5V

输出电压:3.3V

负载:20mA

问题:问题是输出电压大约为2V。

VCC 和 Viso 之间的电容是否会产生影响?

您能回顾一下该电路吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    请告诉我、您的意思是"只有电力线/数据线未被使用。
    VCC 和 VISO 之间的电容器不应导致任何问题、您能否确认该电容器的值?

    问题是否仅发生在一个电路板上、或者您是否在多个电路板上看到过? 您是否尝试在没有所有铁氧体磁珠的情况下测试电路、BLM18PG221SN1? 如果没有、请检查删除它们是否有帮助。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao