This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:通过隔离栅的载波信号频率

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/666189/iso7741-carrier-signal-frequency-through-barrier

器件型号:ISO7741

您好!

客户正面临 EMI 问题并正在寻找源。

在调查中、客户希望了解 ISO7741载波信号频率。 如果我们知道它、那将会很有帮助。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    我们通常不会在公共论坛上披露隔离器的内部频率。 我可以通过电子邮件与您联系、讨论这一点。
    您能否提供有关客户所看到的 EMI 问题的更多详细信息? 通常、我们看到 ISO7741产生的发射极少、但我知道、即使是很小的发射量也会对噪声非常敏感的应用产生影响。 在我们的测试中、我们看到 ISO7741通过了 CISPR22 B 类标准

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于对机密信息的讨论、此问题现在正在离线处理。
    Dan