This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:RTM

Guru**** 2772835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/661834/iso1042-rtm

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好!

ISO1042的最新发布和样片计划是什么时候?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    ISO1042的预览样片已在 TI 网站上提供。 ISO1042将于今年晚些时候在第三季度末投入生产。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    数据表或网络上未提供16引脚 SOIC (DW)的封装图。 您能否共享显示封装尺寸的文档?

    此致、

    Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caglar、

    很抱歉未包含封装图。 我们现在正在进行这方面的工作。 同时、我将向您介绍 ISO7741的数据表。 www.ti.com/.../iso7741.pdf
    第35-37页详细介绍了16引脚 SOIC DW 封装。

    此致、
    Dan