This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:关于 ISO1540的热插拔

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/663416/iso1540-about-hot-swap-of-iso1540

器件型号:ISO1540

尊敬的支持团队:

ISO1540是否支持热插拔功能? 如果没有、同一封装中是否有任何芯片支持它? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    答案取决于最终应用和实现。 如果您可以分享系统的更多详细信息、我们的团队将很乐意与您合作-请随时与我们联系以了解更多详细信息。

    谢谢、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    下面我在进一步讨论后为您提供了一些其他信息。

    如果终端设计中的机械连接器与 VCC2/GND2引脚相比 SDA/SCL 引脚凹入、则会发生的情况是电源引脚 Vcc2在  SDA/SCL2 接触之前具有良好的电压;在这些类型的设计中没有问题。

    由于 I2C 的连接器不是标准化的、 因此理论上可以执行上述操作。  即使 SDA/SCL 引脚在电源引脚(Vcc2)之后发生接触的毫秒延迟、也应该给它足够的时间来斜升至一个合适的值。  

    我希望这对您有所帮助! 如有任何疑问、请随时与我们联系。

    此致、

    Abhi