This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于数字隔离器的问题很少

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/663246/few-question-on-digital-isolators

主题中讨论的其他器件:ISO7741

您好!

我的客户有几个问题:

  1. DigiKey 搜索显示、TI 数字隔离器使用电容耦合技术。  还有其他(例如磁性)。  您知道电容耦合与磁耦合的优缺点吗?为什么我选择 TI 电容耦合数字隔离器而不是其他技术?
  2. 根据我对其工作原理的理解、有一个内部生成的高频信号、该信号根据输入逻辑电平进行调制(即使基于边沿的器件也有内部时钟)。  数据表或其他文档中是否有任何可确定这些频率的信息?  在我们的应用中、我们将处理其他射频接口、这些接口需要避免来自可能导致问题的板载器件的干扰。  如果数字隔离器件在这些频段中运行、我们可能无法使用它们。

此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 David:

    感谢您使用数字隔离器论坛!

    1.没错、TI 使用电容数字隔离器技术。 我将粘贴一节最近 的模拟应用期刊文章 、其中总结了该技术的优势:

    电容式数字隔离器的最新发展使其处于技术的前沿。 µs 新型隔离器可提供更高的隔离性能、长期可靠性、更高的通道集成度、更高的数据速率和精确的计时性能、更高质量的封装模塑化合物、更宽的封装(14.5mm 爬电距离/间隙)以及超过100kV/μ s 的 CMTI。 将这些特性相结合可实现新的应用、降低系统成本、并使终端设备制造商能够突破其解决方案的性能极限。

    德州仪器(TI)提供 ISO78xx 系列增强型数字隔离器以及 ISO585x 和 ISO545x 系列增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器。 这些隔离器提供的特性和功能可以解决难以解决的隔离问题。 这些隔离器的工作电压高达1500VRMS、额定电压为40年、浪涌电压能力为12.8kV、可承受5700VRMS 的临时过压。 它们提供高达100Mbps 的高数据速率、具有低偏斜和部件间差异、并且 CMTI 超过100kV/us。 它们还使用材料组 I 模压混合物、并采用行业领先的宽封装。

    正确、在基于开关键控(OOK)的架构中、有一个高频振荡器。 (以下是数字隔离器设计指南的链接 ,其中详细介绍了 OOK、基于边缘的架构以及一些其他有用的术语)。 如果您看一下概念方框图,您还会注意到这是扩频以保持低辐射。

    我们对器件进行了内部测试、发现辐射发射极低、尤其是与我们的一些竞争产品相比、但根据您的应用、这可能仍然是一个问题。 我们发现,在团队进行原理图和布局审查之后,其中许多问题都可以得到解决,我们非常乐意为您解决。 但一般来说、我们的隔离器非常安静。 例如、ISO7741通过了 CISPR22标准、但有很大的裕度。 也许您可以分享一个方框图和一些有关您的特定应用的更多信息、我们可以让您更好地了解是否应该关注这些高频。

    请告诉我我是否已回答您的问题,或者您是否有其他问题。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的回答。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    您是否可以为展频块提供频率范围、以便我们了解使用的一般频率?

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我们通常不会在公共论坛上披露扩频块的频率。 我将与您脱机联系、我们可以在这里继续讨论。

    此致、
    Dan