This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842逻辑输入阈值电平

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/664020/isow7842-isow7842-logic-input-threshold-levels

器件型号:ISOW7842

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

您好!

我想确保逻辑阈值的电平如下:

VITL= 0.3 * VSUPPLY

Vth= 0.7* Vsupply

第10页的规格表不显示值中的乘法、而是使用"VSI"作为单位。

感谢您的确认。

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。

    是的、您对阈值是正确的。
    对于使用的单位也是如此;由于此部件有两个电源、因此输入电源(VSI)和输出电源(VSO)被用作单位、以明确将哪个电源值用于乘法。 这些缩略语的扩展列于同一页(10)表格下的脚注。

    然而,我承认这一点可能不如预期的那么清楚。 我会将此反馈传达给我们的团队。

    谢谢、
    Abhi Aarey