This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:ISO7742是否可用于 I2C 隔离?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/663106/iso7742-could-iso7742-be-used-in-i2c-isolation

器件型号:ISO7742
Thread 中讨论的其他器件:ISO1540

您好!

我可以在双向 I2C 隔离中使用 ISO7742吗? 以取代 ISO1540。 如下图所示进行连接。

如果无法  申请? 为什么?

谢谢

沃尔什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    问题的答案是否定的、ISO7742不能直接连接以用作双向器件。 如果按照映像中所述进行连接、器件将锁存至单个状态并停止响应。 让我来解释一下这是如何通过下面给出的步骤实现的。

    我们假设 SDA1由 MCU 变为低电平、这将使 INA 强制 OUTA 进入低电平状态。
    由于 OUTA 在另一个方向上被连接回其它相关的输入 INC、INC 也将强制 OUTA 变为低电平。
    3、即使 SDA1变为高电平、OUTA 也将保持 INA 为低电平。
    这使得通道 A 和 C 锁存到低电平状态、并且只要器件通电、就停止响应 sda1或 sda2上的任何输入。
    5.下电上电可以使器件恢复正常状态,但当以低电平施加任何输入时,器件会锁定至低电平状态。
    因此、ISO7742无法直接转换为双向器件。

    可使用一些外部组件创建使用单向数字隔离器的双向通道。 要了解如何实现这一点、请参阅 www.ti.com 上题为"使用数字隔离器设计隔离式 I2C 总线接口"的文章。 您也可以通过以下链接下载文章。

    www.ti.com/lit/an/slyt403/slyt403.pdf


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar:

    非常感谢! 答复非常详细和有帮助。 我的问题由答案解决。

    谢谢、
    沃尔什