This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:栅极驱动器所需的电压范围为+15..16V 和-7..-8V

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/663060/sn6505b-required-voltage-for-the-gate-drivers-is-in-the-range-of-15-16v-and--7--8v

器件型号:SN6505B

尊敬的团队:

我的客户希望将 SN6505BDBVR 用于高侧 IGBT 晶体管栅极驱动电源–替换现有的自举电源

栅极驱动器所需的电压范围为+15..16V 和-7..-8V

您能就以下问题提出建议吗:

1) 1)是否可以从一 个 SN6505BDBVR 驱动三个推挽式变压器(每个1W)?

2) 2)他们正在为 SN6505BDBVR 寻找1W 推挽式变压器、以获得+15..16V 和-7....-8V 输出、TI 是否有任何建议?  

请提前告知上述情况、谢谢。

此致、  

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    请在下面找到我对您问题的回答、

    1)是的、应从一个 SN6505B 精细驱动三个推挽式变压器。

    2) 2)我不知道任何可提供+15V 和-8V 电压的多输出变压器。 您可以在下面的链接中找到一些可与 SN6505B 搭配使用的多输出变压器、请检查其中哪一种最适合您。 您还可以使用客户变压器来满足您的要求。

    www.we-online.com/.../legionsn6505b.php
    www.we-online.com/.../sn6505blip.php


    此致、
    Koteshwar Rao