This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:数字隔离器的故障模式

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/660985/iso7741-q1-failure-mode-of-digital-isolators

器件型号:ISO7741-Q1

大家好、我的客户正在寻找数字隔离器、并向我们提出一些有关发生故障时隔离击穿的问题。

如果分解隔离、故障模式是什么? 短路时、隔离栅会损坏?  

此致、Naoki Yada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    以下链接提供的白皮书详细介绍了隔离栅故障模式。 请访问该链接、了解隔离器在故障条件下的行为、如果您仍有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    www.ti.com/lit/wp/slyy081/slyy081.pdf


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、
    非常感谢! 我将看到并相应地回答客户。

    此致、Y