This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341C:PSpice 模型

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7341C, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1185187/iso7341c-pspice-model

器件型号:ISO7341C
主题中讨论的其他器件: ISO6741

各位专家:

我们的客户正在寻找 ISO7341的 PSpice 模型。 我只看到 IBIS 模型。 如果 PSpice 模型可用、请在正常情况下共享。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    感谢您的参与。 遗憾的是、我们没有用于 ISO7341C 的 PSpice 模型。

    请注意、ISO7341C 是较旧的器件系列。 请考虑新推出的 ISO67xx 系列数字隔离器中的 ISO6741。 这些器件采用 TI 的最新隔离技术和 PSpice 模型。

    我希望这对您有所帮助、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回答。  虽然我没有研究过您提供的替代器件型号、但只是想知道我是否可以使用 ISO6741的 SPICE 模型作为7341的替代器件

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    根据客户的应用、使用 ISO6741的 PSpice 模型来仿真 ISO7341。 这两款器件都是数字隔离器、具有相同的基本功能、但 ISO7341器件要旧得多。 因此、ISO6741将具有更好的数据速率、时序特性和更宽的电源范围。  

    因此、我们推荐使用 ISO6741。 客户是否有任何原因无法使用 ISO6741?

    最棒的
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请参阅下面的客户反馈:
    "实际上、该电路板已经采用 ISO7341进行设计、我们在这方面遇到了一些问题。 这就是我们考虑仿真原理图的原因。

    对于下一个版本、我肯定会使用 ISO6741。 但是、为了仿真该版本、我要查找 ISO7341 SPICE 模型。 让我知道这次最好的方式是什么"

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    由于我们没有用于 ISO7321的 PSpice 模型、您能否提供有关客户所面临问题的更多详细信息? 设备是否完全无法正常工作? 它是否与时序相关? 有关客户应用的更多信息将有助于确定 ISO6741 PSpice 是否适用于 ISO7341。

    最棒的
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请参阅下面的客户反馈:
    "问题在于使能引脚的时序。 它所花费的时间超出了我们的预期。 我们在选择器件时可能错过了详细信息。 这是进行原理图仿真以在布局之前发现这些错误的关键原因。"

    谢谢、此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、  

    这是否意味着您认为此查询已关闭?  

    如果是、我将关闭它。 如果没有、请告诉我们如何进一步支持。

    最棒的
    Michael