This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:ISO1644问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1186234/iso1644-iso1644-issue

器件型号:ISO1644

您好!

我使用了 TI  ISO1644 、但 在测试它们时发现了一个问题。

下图显示了 ISO1644的原理图。

左侧连接到 MCU、右侧连接到传感器。

I2C 频率:400kHz

这是测量的 I2C_CLK 波形、非常好。

这是 I2C_SDA 波形的测量值。 波形中的一些信号未达到全0V。

尽管这对 ST MCU 没有影响、但如果我们使用 不同品牌的 MCU、则会导致数据读数异常。

请帮助我解决此问题。  

谢谢。