This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:双路隔离式半双工 RS-485中继器(TIDA-00333)

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00333, ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/613051/iso3082-dual-isolated-half-duplex-rs-485-repeater-tida-00333

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件:TIDA-00333

尊敬的隔离团队:

我的一位客户正在基于 TIDA-00333设计的双隔离式重复配置中使用一对 ISO3082。 从低到高(D 0到1)驱动 RS-482总线时没有任何问题。 然而、当将总线驱动为高电平至低电平(D 1至0)时、B 输出(引脚13)中与 A 相关的轻微延迟会导致 VA - Vb 曲线中出现"拐点"。  

以下几点:

将总线驱动为高电平后、收发器切换到高阻态模式、总线通过失效防护电阻保持高电平。 因此、当将总线从高到低驱动时、驱动器将从高阻态模式转换出来。 我在数据表中注意到、从高阻抗转换到高电平和低电平时、传播延迟略有不同(请参阅下文)。 这是否是输出 A 和 B 之间延时时间的问题? 下游接收器会产生什么影响? 是否有任何关于如何最大程度地减小此延迟的建议?  

2.在时间控制计划中增加路旁会有甚麽影响?  

谢谢、

Leo Rodríguez í a

模拟现场应用-马萨诸塞州沃尔瑟姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您提到了 B 输出相对于 A 的轻微延迟。您能告诉我该延迟是多少?
    如果可能、连接在电路板上捕获的波形?
    从(A1、B1)和(A2、B2)行驶时是否出现相同的延迟? A 和 B 之间差异的原因看起来像是总线线路中的一些不对称性(A 相对于 B)。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    B 相对于 A 的延迟约为1us。 遗憾的是、我无法包含波形或原理图、因为它们是专有信息。 到目前为止、我们正在验证是否在另一个器件中观察到类似的行为。 您以前是否曾看到过这样的延迟?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件进一步讨论了问题。

    此致、
    Anand Reghunathan