This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:ESD 保护

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/613396/sn6501-esd-protection

器件型号:SN6501

我在 电源设计中使用 SN6501变压器驱动器。

但这是首先在 ESD 测试中失败的测试。 ESD 测试使用 15kV 空气放电。  

 是否有任何特定的应用程序来保护此设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandhya、

    为了更好地了解系统、您能否分享更多详细信息、
    1) 1) ESD 测试设置详细信息。
    2)系统原理图/方框图、其中说明了接地连接和放电点。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.使用笔记本电脑浮动充电器、后跟直流/直流隔离和稳压器为该 IC 加电。 ESD 测试在15kV 空气放电下完成。
    2.系统没有接地连接,但它是如何找到接地路径的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    感谢您提供的信息、抱歉、我仍然不能完全清楚系统设置、您的系统是否如下面的方框图所示?  

    请分享您系统的类似方框图、以便更好地理解。 (请使用 RTF 格式-> "附加"选项附加方框图)。  

    ESD 应力通常以设施的保护性接地为基准、ESD 应力电流会尝试找到通向此保护性接地的返回路径。 那么、您能否尝试分享一些有关接地路径的更多详细信息?  

    此致

    Tejas