This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:辐射发射水平

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/607655/iso7842-radiated-emission-levels

器件型号:ISO7842

您好!

数字隔离器的辐射发射水平是多少? 我的客户有 一些客户特定的产品要求、远低于 EN 55016-2-3。 频率范围的限值低至4dBµV μ V/m。

BR Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我不太熟悉 EN55016-2-3标准。
    我们已根据 CISPR22和 CISPR25标准对数字隔离器进行了发射测试。 对于这两种测试、数字隔离器几乎显示了本底噪声。 对于 CISPR22、天线距离 DUT 10m、距离 DUT 1m。对于 CISPR25、天线距离 DUT 1m。 频率扫描范围为30MHz 至1GHz。 EN55016-2-3是否与这些标准类似?

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您能否根据 CISPR22和 CISPR25标准提供对我们的数字隔离器进行发射测试的结果?
    我们需要高达6GHz 的频率扫描(频率范围的限值低至4dBµV μ V/m)。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在通过电子邮件处理此查询。

    此致、
    Anand Reghunathan