This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341C:ISO7341内部结构材料

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/612439/iso7341c-iso7341-internal-structure-material

器件型号:ISO7341C

尊敬的

我 需要 ISO7341的以下 材料   、因为  认证 机构 需要  提供以下材料

1.     两 个电容器的内部隔离是否?电容值是多少?
1分钟内的交流或直流压力是多少?

每个电容器的两个电极板之间的距离是多少(距离需要大于0.2mm)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下我的回答:

    1、     两 个电容器的内部隔离是否存在? 电容值是多少?

    [RESPONSE]数据表中提供了此信息。 隔离电介质是 SiO2、初级侧和次级侧之间的标称电容值 Cio 为2.4pF。


    1分钟内的交流或直流压力是多少?

    [RESPONSE]一分钟的最大隔离额定值为3000Vrms 或4242Vpk。

    每个电容器的两个电极板之间的距离是多少(距离需要大于0.2mm)?

    [RESPONSE]这也称为"绝缘穿透率"或 DTI。 ISO7341的 DTI 大于13um。 这比0.2mm 小得多、但由于 DTI 较小、认证机构对数字隔离器进行了广泛的热周期测试评估。 这取决于您的终端设备需要遵守的特定标准、以确定热循环应力是否足以保证不会出现较小的 DTI。