This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:关于 Vcc1和 Vcc2电源...

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/612109/iso3088-about-vcc1-and-vcc2-power-supply

器件型号:ISO3088

尊敬的先生:

我的客户将3.3V 用于 Vcc1、将 Vcc2用于 ISO3088电源。

在这种情况下、所有测试均通过、最大值为。 涵盖3.3V 和5V 的输入电压额定值。

但是、由于 ISO3088是5V RS-485、因此在很长的时间内运行时是否会产生任何副作用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    VCC1上的3.3V 电源正常、但 VCC2上建议的最小电压为4.5V。 因此、请建议客户在数据表中提到的建议工作范围内使用该器件。

    此外、如果所有输入和输出电压均处于数据表中提到的工作规格范围内、则器件的长期运行不会产生任何副作用/问题。


    此致
    Tejas