This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:支持 ISO774x 的 IEC61000-4-2级别4

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/611333/iso7740-iso774x-supported-iec61000-4-2-level4

器件型号:ISO7740

您好!

我的客户要求 IEC 61000-4-2级别4。

是否可以支持 ISO774x?

如果不支持、如何实现它?

此致、

Oono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oono、

    ISO774x 器件系列通过了4级 IEC61000-4-2隔离层接触放电应力测试。

    我假设客户正在查看接触放电规格。

    此致
    Tejas