This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141CC:VCC1和 VCC2之间不同电压条件下的开关特性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7141CC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/608475/iso7141cc-switching-characteristics-under-condition-of-different-voltage-between-vcc1-and-vcc2

器件型号:ISO7141CC

尊敬的支持团队:

我们的客户现在正在考虑使用 ISO7141CC/FCC。
他将在 VCC1 = 3.3V 和 VCC 2 = 5V 的条件下使用此器件
他想知道在这些条件下它们的开关特性。
但是、它们的数据表中没有说明。

因此、请告诉我以下参数的规格值、这些参数是开关特性。
(在条件下:VCC 1 = 3.3V、VCC 2 = 5V)

TPLH、tPHL
PWD
TSK (O)(同向通道和反向通道)
TR
Tf
TPZH、tPZL
TFS
TGR



此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tachibana、

    我将向您提供详细信息。 同时、您能否分享有关该项目的更多详细信息。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tejas-San:

    很抱歉我迟到了。
    我已通过 TI-J 成员获取信息、问题已得到解决。
    我认为项目信息将由他分享。

    此致、
    M. Tachibana