This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240C:不同的输入和输出电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7240C, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/610042/iso7240c-different-input-and-output-voltage

器件型号:ISO7240C
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069

大家好、

在 ISO7240C 数据表中、有人提到我可以使用不同的输入和输出电压、例如、输入为3.3V、输出为5V。 那么、这是否意味着我也可以将该隔离器用作电平转换器 IC? 我是说、如果我在3.3V VCC 下将 PWM 作为输入、我是否在输出端获得5V 的 PWM 信号?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    是的、您可以将数字隔离器用作电平转换器。
    只需确保 VCC1、VCC2和 I/O 电源电压处于数据表中提到的建议运行规格范围内。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejas、
    感谢您的确认。 我将把来自 TMS320F28069的 PWM 信号(3.3V)连接到需要5V PWM 的电机驱动器。