This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:电源排序和关断

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/609360/iso3088-power-sequencing-and-shut-down

器件型号:ISO3088

您好!

我将在我们的新设计中使用 ISO3088、我想首先检查一下"电源定序"的外观。

在我的应用中、VCC1为3.3V、VCC2为5V。 我将使用隔离式直流/直流转换器从24V 转换为5V。

3.3V 侧来自我的 FPGA、5V 位于我们的系统外部。

哪个电源应首先施加到 IC:VCC1或 VCC2? 延迟是多少?

我是否也可以在不为5V 侧(VCC2)供电的情况下仅提供3.3V (VCC1)而不会造成任何损坏?

我想在不使用芯片时执行此操作、或者  在不使用时建议将其用作输入(DE 低电平和/RE 低电平)?

例如、通过这种方式、我可以在 FPGA 中使用内部寄存器来忽略输入并将 DE 和/RE 连接在一起。

非常感谢您的反馈。

此致、

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    ISO3088不需要任何特定的电源定序(除非您的应用需要)。 您可以按任何顺序为 VCC1和 VCC2加电、但请记住、总线(A/B 和 Y/Z)和 D/R 引脚状态将遵循数据表中所述的以下状态。

    希望这能解答您的问题。 如果您有进一步的疑问、请告诉我。

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    非常感谢你的帮助。

    我检查不同的状态、它与我需要的状态相匹配。

    因此、它应按我们希望的方式工作。

    此致、

    Xavier