This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:ISO3080是否连接了半双工?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/607818/iso3080-iso3080-connected-for-half-duplex

器件型号:ISO3080
主题中讨论的其他器件:ISO3082

大家好。

我们这里有一个主要使用低速(115kbps)半双工长距离 RS485连接的应用。 ISO3082非常适合此应用、但在某些情况下、它需要使用同一电路板进行全双工操作、因此必须修改一些跳线)。 乍一看、通过使用 ISO3080、我可以使用同一芯片实现两种模式。 即:

A) ISO3080全双工连接:引脚14 =A、引脚13 =B、引脚12 = Z、引脚11 = Y

b) ISO3080半双工连接:连接到引脚11的引脚14为 A、连接到引脚12的引脚13为 B

奇怪的是、数据表中未提及连接 b)。 它是否能正常工作?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dimitrios、

    是的、您建议的连接方案将起作用。
    这种实施不应有任何问题。 请确保为这两种配置正确放置端接电阻器。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢