This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:DW 与 DWR 与 DWG4

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1188658/iso3086-dw-vs-dwr-vs-dwg4

器件型号:ISO3086

我看到该器件采用"DW"封装。  不过、有3种不同的版本、即 DW、DWR 和 DWG4。  DW 和 DWR 之间的区别似乎是管装与磁带和实际、但 DWG4是什么? 我找不到它与 DW 之间的任何区别。  此外、TI.com 上没有 DWG4、但数据表中引用了它、位于 Mouser.com 上、后者将在一个月内提供 DWG4。  我订购的是 CCA、需要一些 ISO3086。  我是否缺少某些内容或是否可以使用 DWG4部件?