This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:未提供 VCC 时 I/O 引脚的泄漏电流。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1188334/iso7762-leakage-current-of-i-o-pins-when-vcc-is-not-supplied

器件型号:ISO7762

I/O 引脚的内部等效下拉电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemanth、

    感谢您的参与 。 要回答问题" I/O 引脚的内部等效下拉电阻是多少?" 内部上拉电阻为1.5Mohms。 请注意、ISO7762器 件(无 F 后缀)具有默认的高输出、输入引脚具有上拉电阻、如下面显示的 I/O 图所示。

    至于标题"未提供 VCC 时 I/O 引脚的泄漏电流"。 图中还显示了 ESD 保护二极管。 这些二极管 仅具有 ESD 脉冲额定值、因此不建议施加流经二极管的连续电流。 在未为 VCC 供电的情况下在输入端施加信号会违反器件的绝对最大值。 例如、当 VCC 为0V 时、输入的最大电压为0.5V。

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的
    Andrew