This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:SDA1、SCL1侧上的 ISO1540多个 ISO 从器件

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/649277/iso1540-iso1540-multiple-iso-slave-on-sda1-scl1-side

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:ISO1541

从数据表中、我认识到多个从器件适用于 ISO1541。

但是否也可以连接 SDA1、SCL1侧上的任何 i2c 从器件?

数据表显示输入线路、SDA1和 SCL1上允许的最大负载低于40pF、输出线路、SDA2和 SCL2上允许的最大负载低于400pF。

我不确定每个从器件具有哪些电容负载、在开始测试之前最好先询问一下。

如果可能、我希望在 SDA1和 SCL1线路上连接 i2c 扩展器和 LCD。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您对隔离式 I2C 的提问和关注。

    您是否考虑了 I2C 扩展器和 LCD 的器件型号?

    我们的隔离式 I2C 专家目前不在办公室、因此我将为您介绍这件事。 请允许我在12月14日星期四答复。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的快速响应。

    I2C 扩展器器件型号为 Microchip MCP23017 16位 I/O 扩展器。
    由 I2C 控制的 LCD 是 ZETTLER 显示屏 AQM1602Y。

    我希望 I2C 主设备(微处理器)可以将 ISO1540作为这些从设备之一进行处理。

    此致、
    Masashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masashi、

    能否提供您要做的事情的快速方框图? 我不确定我是否理解您的应用。

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masashi

    很抱歉、我一直在等待您的回复、但现在我看到您在原始帖子中上传了一个方框图(大概是一段时间前)。 我真诚地道歉。 我将在星期二向我们的隔离式 I2C 专家提出这一问题并向您作出答复。

    感谢您的耐心等待、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masashi、您好!

    ISO154x 的 SIDE1是主器件侧、建议仅连接到主器件、而所有从器件应连接到 ISO154x 的第2侧。 我希望这能回答你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    感谢你的答复。

    但在我的应用中、如果所有从器件都连接在 ISO154x 的第2侧、那么第2侧的电源 无法为所有器件提供足够的电源。

    在这种情况下、您如何看待以下想法?

    将另一个 ISO154x (#2)放置到 ISO 154x 的第2侧(#1)、并通过主侧的电源驱动 ISO154x 的第2侧(#2)。

    就成本而言、这不是一个好的解决方案。 但这一想法应同时满足您的建议和我的要求。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.

    上面的解决方案对于 ISO154x #1似乎是可以的。 但对于 ISO154x #2 、 可能会有相同的问题。

    ISO 154x #2的 SIDE1上有多个 I2C 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masashi、您好!

    很抱歉、我未能提前回复此帖子。

    您对 ISO1540 #2面临类似问题的理解是正确的。 解决此问题的最佳方法是增加电源 B 的功率。或者、您也可以使用 SNN6501 / SN6505等器件使用隔离式电源解决方案为电源 B 侧提供额外的电源。 有关更多详细信息、请参阅 SNN6501 / SN6505的数据表。


    此致、
    Koteshwar Rao