This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:电平转换

Guru**** 2587325 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/651474/iso7721-level-translation

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO7720

可能涉及的人员、

我想使用 ISO7721DBQ、但想确认器件是否执行电平转换(如果我要将 VCC1连接到3.3V、将 VCC2连接到5V)?

数据表中不清楚 VCC1上的不同电压基准、VCC2仅适用于 ISO7720、而不适用于 ISO7721。  ISO7721的所有基准电压 VCC1和 VCC2处于同一电压。  请确认。

期待您的回应。

非常感谢、

Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavesh、

    感谢您使用 E2E。

    ISO77xx 系列中的所有器件确实能够在 Vcc1、Vcc2上支持单独的电压(前提是每个器件都在建议的工作范围内)。 这两个域(Vcc1、GND1 <->Vcc2、GND2)之间的电平转换由内部处理。

    Vcc1 = 3.3V 和 Vcc2 = 5V 均在该范围内、因此可以使用。
    希望这对您有所帮助!

    谢谢、此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavesh、

    请告诉我们这是否解决了您的问题。 我现在将把它标记为这样、但当然、我们欢迎您发布任何其他问题。

    谢谢、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    感谢您的快速响应、但我觉得这还没有得到很好的解决。

    这也是我的假设、但是数据表中的以下项目让我认为不是这样的:

    a) 第6.19节: 为 VCC1@3V3和VCC2@5V 提供的电源电流 专门用于 ISO7720、但仅为 VCC1=VCC2= 3V3或为 ISO7721提供5V

    b) 第9.2节:使用 ISO7721的示例使用 VCC1=VCC2= 3V3给出

    请确认  ISO7721是否专门用于执行电平转换、是否可以使用 VCC1=3V3和 VCC2=5V?

    此外、上面的 wrt 点 a)、您能否为 ICC1@VCC=3V3 和 ICC2@VCC=5V 提供一个类似的图(即电源电流与数据速率、带载和不带载)?

    期待您的回应。

    非常感谢、

    Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavesh、

    没有任何问题、很乐意进一步澄清。
    是的、我们可以专门确认 ISO7721可以在 Vcc1上处理3.3V 电压、在 Vcc2上处理5V 电压。

    对于我们的所有数字隔离器、芯片内部的隔离栅将芯片一侧的电源域与另一侧完全隔离。 因此、Vcc1、GND1是一个独立于 Vcc2、GND2 (以及每侧的相应 I/O)的唯一域。

    以第6.19节的图5、6为例(7720)。 该图旨在显示_6_种不同的唯一曲线以及_not _ Icc1、ICC2对等(此处 Icc1和 ICC2是独立变量)。 因此、我们有3个电源值和2个独立变量、为我们提供6条曲线。 图形的格式化方式非常容易直观地将它们视为 ICC 对(例如、2.5的 Icc1和 ICC2和3.3V)、但这不是目的-我们很抱歉在这里造成了混乱。

    图7和图8需要额外的解释。 7720有两个通道、两个通道都朝向相同的方向。 7721还具有2个通道、但具有一个"正向"和一个"反向"通道的更对称配置。 由于这种对称性、Icc1和 ICC2是相似的、因此上面7720示例中的6条曲线可以合并为3条曲线。 同样、该器件可配置为任意允许的电源值、其中一侧独立于另一侧。

    因此、图7和8仍可用于独立评估 Icc1、ICC2、并查看它们如何随数据速率的变化而变化、我相信这正是您希望看到的结果? 如果您需要进一步说明、请告诉我。

    快乐的假期!
    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您清除此 Abhi。

    非常感谢、

    Bhav